This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:TX 和 RX 上的信号完整性

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651938/sn65hvd251-signal-integrity-on-tx-and-rx

器件型号:SN65HVD251

您好!  

我正在关键应用中使用 SN65HVD251 CAN 收发器。 我必须运行一些测试来验证我的架构。 我的架构经过一段时间后,可以在第二条独立 CAN 总线上重定向 TXD 和 RXD:如果一条总线关闭,则使用第二条总线。

我的测试之一是将 CAN-H 和/或 CAN-L 上拉至 Vcc、然后跟踪 TXD 和 RXD 信号、此测试通过影响 TXD 和 RXD 来失败(将 CAN-H 和/或 CAN-L 下拉至 Vcc 成功)

因此、我无法将正确的数据(TXD 和 RXD)重定向到第二条 CAN 总线。 我正在刮擦头、以了解将 CAN-H 和/或 CAN-L 上拉至 Vcc 如何影响 TXD 和 RXD 信号? 是否有办法解决此问题?

此致、

Abderrezak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abderrezak:

    我不确定我是否完全理解您所看到的问题。 通常、将 CANH 拉至接地或将 CANL 拉至 VCC 应导致通信故障(RXD 信号不再切换)、而将 CANH 拉至 VCC 或 CANL 拉至接地可能不会。 这是否符合您获得的结果?

    第二种情况可能不会导致错误的原因是、CANH 和 CANL 之间的总线上存在的差分电压在"显性"状态下可能仍然足够大、在"隐性"状态下可能足够小、以便 CAN 接收器正确解析。

    我希望这对我有所帮助、如果我对您的帖子进行了错误解释、或者可以提供更多的澄清信息、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望你能解决你的所有问题,并保持这个问题。

    此致、

    I.通道