This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:用于 USB 直通的内部多路复用器配置

Guru**** 2478625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649116/tps65982-internal-mux-config-for-usb-pass-thru

器件型号:TPS65982

团队、

在数据表、TRM 或配置工具中、我很难了解如何对内部多路复用器进行编程、以确保 USB 数据实际通过器件。 我找不到任何命令或寄存器说明。

在 e2e 帖子中、可以说多路复用器由固件配置。

但这似乎不适合我的客户:在哪里可以找到有关如何修复的文档? 是否有支持此功能的已知良好固件?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    要将 USB 多路复用器配置为仅直通、您需要在系统配置寄存器(0x28)中启用"USB RP"。 但是、在这种情况下、您需要禁用系统配置寄存器(0x28)中的"USB EP"和"USB2.0端点告示板启用"。 如果器件无法进入交替模式、它将在 USB2.0数据线路上发送告示板消息、该消息将覆盖 USB 数据。 如果您只想将 USB2.0线路传递到系统中、建议禁用 USB EP 和 USB2.0告示板功能。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说明哪些工具或源代码以及这些寄存器值的修改位置? 谢谢。