This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:申请原理图审阅

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652264/tusb4041i-request-schematic-review

器件型号:TUSB4041I

您好!

我们的一位大客户 Hitachi 要求进行原理图审查。

请帮助我们解决他们的原理图上的任何问题。

由于 Hitachi 的内部安全程序问题、很难导出原理图、因此我们得到了下面的 sch 映像文件。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户,感谢您关注德州仪器的解决方案。  由于圣诞节/新年假期、我们的响应时间可能比平时长。  请放心、我们已收到您的问题、并希望尽快解决。  如果这确实是紧急情况、我们建议您通过当地支持和/或采购渠道进行工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果使用外部 EEPROM 或 SMBus 主机、我们建议在 SDA/SCL 上使用更强的上拉电阻。 此外、到集线器的 USB_VBUS 应该具有一个带有90.9K 和10K 电阻器的电阻分压器网络。

    Rgards、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    开发板的上拉电阻为4.7K。

    电阻越高、解释的依据是什么?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们上拉电阻有多强、并解释原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在等待您的建议。 您能给我提供一些有关更高上拉电阻值的更多信息吗?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C 引脚需要比通用配置引脚更高的上拉电阻值、以满足 I2C 总线规范。