This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:ULPI 总线为三态

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651732/tusb1210-ulpi-bus-is-tri-stated

器件型号:TUSB1210

您好!

根据数据表、当"RESETB"为低电平时、"ULPI 总线为三态"。

但是、在我们的电路板上、当"RESETB"为低电平时、DIR 和 STP 将驱动为高电平。

您知道原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与器件设计人员验证这一点。
    请注意、由于假期、回复可能会延迟。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    有更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我对这方面的拖延表示歉意。 器件设计人员需要一些时间来设置在器件上执行某些 RTL 仿真所需的环境、但我们最终能够确认 DIR 确实被驱动为高电平、但 STP 被三态拉高(电阻)。 DIR 始终被驱动、而 STP 从未被驱动。

    我希望这澄清了你的看法。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    也许需要更新 TI 的数据表。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ikon。 我将提出这项建议。

    此致、
    豪尔赫