This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:与 HD3SS6126功能类似、是否有温度范围为-40至80的任何 IC

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS3212, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652712/hd3ss6126-similar-to-hd3ss6126-functionality-is-there-any-ic-with-temperature-range-of--40-to-80

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212TS3USB221E

我正在搜索温度范围为-40°C 以上的 USB 3.0 2:1开关 IC。

HD3SS6126可用作 USB 3.0 2:1开关、但温度范围为0°C 以上。

如果有温度范围为-40°C 的 USB 3.0 2:1开关 IC、请提出建议、

或者通过任何其他方式,我可以从-40°C 获得相同的 USB 切换功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavithra、

    很抱歉耽误了时间、您的应用最接近的选择是双芯片解决方案、将 HD3SS3212用于 USB3、将 TS3USB221E 用于 USB2路径。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、
    感谢您的回复。

    HD3SS3212可用于 Type-C 生态系统。 是否可以将 HD3SS3212和 TS3USB221E 的引脚排列组合在一起以驱动类型-超高速连接器? (以便可以将两个 Type-A USB 连接切换到另一个 Type-A USB 连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      完全可能、只需优先考虑 HD3SS3212的布线、以便在信号质量方面获得最佳结果。  您可以使用以下链接作为布局指南:

    《高速布局指南》

    TUSB73x0电路板设计和布局指南(修订版 E)

    此致、

    迭戈。