This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:辅助通道问题

Guru**** 2931180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652698/sn75dp159-aux-channel-issue

器件型号:SN75DP159

您好!

     客户我们 Kabylake-U 和 DP 是1.2版本和双模式。  如果 AUX 通道连接 到 DP159的 AUX_SRCp/AUX_SRCn 引脚、则面板不显示。 如果处理器从 AUX 通道更改 DDC 通道、然后连接 到 DP159的 SDA_SRC/SCL_SRC 引脚、  则面板将显示并看起来正常。 在这种正常工作条件下、处理器的 BIOS 必须设置 具有 HDMI 兼容模式的 DP。

     

正常工作拓扑:

Kabylake-U (DDC) -> DP159 (DDC)-> HDMI 连接器->面板

问题:

 由于数据表显示 DisplayPort 双模1.1、DP159是否可以支持 DP 1.2?  

2. I2C-over-AUX 是否支持 DP 1.2?  

3.在具有 HDMI 兼容模式的 BIOS DP 上,我能知道处理器的 DDI 信号输出是 DP 1.2信号输出还是交流 HDMI 信号输出吗?  

4. Kabylake-U DP 1.2接口可以支持数据表上的 HDMI 2.0,因此在上面工作的正常拓扑中,对于显示端口双模式,拓扑是否支持 HDMI 2.0在面板上?   

    

        

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    我们正在处理您的问题、感谢您的耐心等待。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    如果数据速率在该器件的特性范围内、则不会有任何问题。 是的、DP1.2支持 I2C-over-aux。 是的、此器件应在 DisplayPort 双模式下工作。 如果您想查看原理图、可以上传 pdf 版本还是更大的图片? 这张图片对我来说并不是很清楚。

    此致
    弗朗西斯科