This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于 HEO_VEO_INTERRUPT 寄存器/0x30[4]

Guru**** 2477165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651220/ds110df410-about-heo_veo_interrupt-register-0x30-4

器件型号:DS110DF410

您好!

我想确认 HEO_VEO_INTERRUPT 寄存器/0x30[4]。  在没有输入任何信号且 CDR 未锁定的情况下、寄存器是否有可能变为1?

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告知我们有关此主题的当前状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我们将查看这一点、并在今天结束前做出响应。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    是的、当 CDR 锁定丢失或信号丢失时、中断位可能变为1。 我建议、由于该位是粘滞的、客户应首先验证器件是否锁定(HEO_VEO_Interrupt Read-back = 0)、然后读回 HEO_VEO 锁定中断阈值、以确定 HEO/VEO_Interrupt 是与失锁相关还是由于 HEO/VEO 眼图打开标准所致。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael - San、

    感谢您的支持。 我们的客户对 HEO_VEO_INTERRUPT 位还有另一个问题。 我知道该位在读取后被清零。 然后、 只要在 HEO/VEO 值低于通道寄存器0x76中设置的限值时读取该位、  HEO_VEO_INTERRUPT 是否始终读回高电平(=1)?

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    启用该中断位后、HEO/VEO 中断将在第一个中断的时刻变为高电平(= 1)。 之后、它将保持这种状态、直到读回。 因此、即使 HEO/VEO 值在中断首次生效后可能会降至中断限制以下、HEO_VEO_INTERRUPT 位将保持为高电平、直到该位被读回。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael - San、

    我的理解如下所示。 这是正确的吗?

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    这几乎是正确的!

    您在图中测量"Low (=0)"的部分实际上仍为"High (=1)"。 这是因为这是在 HEO/VEO 值超过中断阈值后、HEO_VEO_INTERRUPT 状态的第一次回读。 如果在 HEO/VEO 值保持在中断阈值以下之后第二次读回 HEO_VEO_INTERRUPT、那么我希望读回"Low (=0)"。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael - San、

    我知道。 感谢您的完美解释。

    此致、

    敏雪