This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:过冲额定值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651137/sn65lvds93-overshoot-rating

器件型号:SN65LVDS93

我在 我的设计中使用的是 SN65LVDS93、我看到并联 Dx 输入引脚上大约有1V 的过冲。 我在数据表中找不到任何过冲额定值。 此器件输入引脚的+过冲额定值是多少。 我们的 PCB 非常紧凑、如果不必添加任何源端接电阻器、我宁愿不添加任何源端接电阻器。  

谢谢

SINA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不能超过数据表第4页上的绝对最大额定值。 您的 IOVDD 是多少以及 Dxx 输入引脚上的最大输入电压? 为什么输入 TTL 上存在大过冲/下冲?

    您的最终应用是什么? 我们有较新的器件可供您选择、以满足您的设计需求。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    IOVdd 为3.3V、DXX 输入端的尖峰为4.2V、下冲为-1V。 该器件连接到 AM57x VOUT 并行总线。 过冲/下冲是由负载电容和常见布线电感引起的。 这通常通过调整输出缓冲器的驱动强度来解决。 AM57支持 DDR 和 MMC 等某些接口的可调强度、但不支持并行 VOUT。 因此、我唯一的解决方案是添加阻尼电阻器。 我希望该器件获得准确的过冲/下冲额定值、因为尖峰仅持续约2ns、并且通常不会低于绝对最大额定值、因为它们的寿命非常短。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您最好选择加入阻尼电阻器、如您所述、否则在任何器件和所有条件下都无法使用 gurantee 器件。

    此致、
    相位