This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:引脚 FMEA 文档[修订版]

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652290/tusb319-q1-pin-fmea-document-revised

器件型号:TUSB319-Q1

您好!

我的客户需要 TUSB319-Q1的 FMEA 文档。

请提供。

所需条件如下;

对于所有引脚、都与电池短路、GND 短路、邻近引脚短路、开路

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi-San、

    我们没有此类文档、如果客户感兴趣、我们可能能够生成此文档、但如果我们有客户提供的模板、则会更好、以便我们可以遵循相同的标准。 请通过电子邮件将模板发送至 diego.cortes@ti.com

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈-圣、

    感谢你的答复。

    我需要如下格式。
    www.ti.com/.../slva627.pdf

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试和文档正在进行中。