This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB7320:XHCI USB3.0识别问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649345/linux-tusb7320-xhci-usb3-0-recognition-issues

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

工具/软件:Linux

您好!

我在使用 TI USB 3.0集线器时遇到一些问题。
我有一个通过 PCIe 连接的 TUSB7320 USB 3.0集线器。
三个 USB 存储设备可高速识别、但在插入或删除其他四个存储设备时、我无法收到任何消息。
如果无法识别这些中断、MX6-PCIe-msi 和 xhci_hcd 中断将不起作用。
我的内核配置由 i.MX_Linux_Reference_Manual.pdf 40.4使用 PCIe 端点和运行测试进行设置。
可以给我建议吗?
软件:
我已经使用了 FSL-Yocto-L4.1.15_1.0.0-GA。
硬件:
i.MX6SX 定制板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、TUSB 7320是 xHCI 主机不是 USB3.0集线器、您能否向我们提供以下信息

    故障设备是什么(拇指驱动器、外部硬盘、USB 调制解调器等)?
    当错误发生时、它仅发生在特定器件上、还是发生在任何器件上?
    如果您独立连接故障设备(不连接其他三个设备)、是否也会发生故障?
    无论您在连接第4台设备时使用哪个端口、都是这样吗?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    >故障设备是什么(拇指驱动器、外部硬盘、USB 调制解调器等)?
    我已检查七个 USB 内存(USB3.0/2.0)。
    三个 USB 记忆被识别、其他记忆则不被识别。

    >当错误发生时,只发生在特定设备上还是发生在任何设备上?
    它仅发生特定的事件。 在插入或删除其他内容时、我无法收到任何消息。
    >如果独立连接故障设备(不连接其他三个设备),是否也会发生故障?
    不可以、在 ubunduPC 上超高速识别所有七个器件。
    >无论您在连接第4台设备时使用哪个端口,都是这样吗?
    很抱歉、我不知道。 这话什么意思?

    此致、

    Masaki Hayakawa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaki、您好!

    请注意、TUSB7340是 NRND。

    请向我们发送故障器件的详细信息吗?

    在最后一个问题中、我是说您是否可以看到所有端口的问题? 还是仅在其中一个下行端口发生?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢你的答复。

    >能否向我们发送故障器件的详细信息?
    是否要获取产品编号和公司名称?
    所有7个器件均支持 USB 3.0/2.0。

    1.三台8GB 设备中的一台在超高速工作。
      其他则不起作用。
    2.三台16GB 设备中的一台在超高速工作。
      其他则不起作用。
    3.64GB 设备无法正常工作。

    >在最后一个问题中,我是说您是否能看到所有端口的问题? 还是仅在其中一个下行端口发生?
    否、所有端口(两个端口)的结果都相同。

    此致、
    Masaki Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Misaki、

    我们尝试在侧面重现问题、但无法重现问题、我想知道您是否可以尝试使用我们的评估板并验证问题是否存在?

    此致、
    Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我们尝试在 i.MX6DL sabersd 板上使用 PCIe (芯片组 TUSB7340)的 USB3.0接口板。
    因此、所有器件(七个器件)都被识别。
    您是否考虑过此问题?
    我们是否应该检查硬件设计或寄存器设置?

    此致、

    Masaki Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、它似乎与硬件设计相关、如果您可以向我们发送原理图、我们可以快速查看。 请注意、此器件为 NRND、我们对此器件的支持有限。

    此致、

    Roberto