This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:HDMI 至2个 LVDS 面板

Guru**** 2476715 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648755/ds90c387a-hdmi-to-2pcs-of-lvds-panel

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: DS90C387

你(们)好,先生  

我想使用并行方法来执行2个 LVDS 面板  

 DS90C387A 是否可行?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 C387A 可用于驱动2个 LVDS 面板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vijaya  

    1.请问 PCLK 频率如何支持每个 CLK 通道?

    2.您是否有2面板输出的参考设计原理图?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    DS90C387A 具有一个 CLK 输入、最大时钟频率为112MHz。

    有关双模操作所需数据映射的更多信息、请参阅应用手册1127 / SNLA014。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    可以使用以下链接找到应用手册:
    www.ti.com/.../snla014.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是要回答你的问题 Kai、但你可能也想看看这是否与你有关。

    我希望使用两个 LCD 面板执行与您相同的操作(驱动两个显示屏)、这两个面板需要全部三个控制信号- DE、VS 和 HS。 但是、DS90C387A 仅在输出 A2上提供 DE、HS、VS。 第二个显示屏(在输出 A6上)的相应位为 DE、保留和保留、DS90C387A 数据表未定义这些保留位。 但是、它确实指出、为了向后兼容 FPD-Link、这些位应保持打开状态。 因此、我认为我不能将'387A 用于我的应用。

    我不需要 DS90C387 (非 A 后缀)的较长电缆驱动器, 但如果我可以将 VS 和 HS 输入并联到 B26和 B27,以便 VS 和 HS 在第二个‘通道’输出 A6上移位到位(即'387部件上的通道 A6包括 DE、B26和 B27),那么该部件可能对我有效。 这是否起作用?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如果您不需要对数据使用 B26和 B27、则可以将这些位用于 DS90C387上的 VS 和 HS。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!