This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:缺少脚本文件、例如 p954_A0_RX0_CSI_Enable.py、ALP

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647512/ds90ub953-q1evm-missing-script-files-e-g-p954_a0_rx0_csi_enable-py-alp

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1EVMALP

您好!

最近、我购买了一组 DS90UB953-Q1EVM 和 DS90UB954-Q1EVM 板、并尝试对其进行设置。 当前的 ALP 版本 v1.56.0010未包含配置文件、但我在论坛中发现了这些配置文件。 现在、我已将两个板连接到锁定状态。 遗憾的是、某些位仍然缺失:用于初始化套件中包含的传感器的脚本。

因此、我恳请提供两个脚本 p954_A0_RX0_CSI_Enable.py Ovt_1920_1080_remote.py。 非常感谢您的支持!

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    不再需要 p954_A0_RX0_CSI_Enable.py 脚本、但我将向您发送传感器初始化脚本。

    此致、
    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    非常感谢您的快速支持和脚本。 但是、它的工作原理似乎是 ALP 有一点不稳定。 在该设置中、它经常崩溃。 我会详细评价,并会再提出进一步的问题。

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zoe,我对 Sebastian 有同样的问题、您能将 ovt_1920_1080_REMOTE.py 脚本发送给我吗? 非常感谢。

    此致、

    语言
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最后、系统运行正常。 必须解决两个小问题:

    (1)删除所提供脚本开头以"***"开头的两行(或将其标记为注释)
    (2)将跳线放置在解串器套件的 J23 (I2C 地址)上。 根据文档、这是默认设置、但我的套件上缺少该跳线。 现在、实际 I2C 地址与脚本中的地址相匹配。

    再次感谢您的支持!

    此致
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    我很高兴我能够帮助并感谢您发布您的问题和解决方案、以便您能够帮助其他有类似问题的人。

    我将用星号来指出这些内容、谢谢您的讲解。

    此致、
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Zoe

    我还在尝试使用子卡 DC1设置评估系统。 与 Sebastian 一样、我在论坛中找到了953/954的两个配置文件。

    配置文件953

    e2e.ti.com/.../641104

    配置文件954

    e2e.ti.com/.../2364554 zip&tisearch=Search-EN-Everything

    但我也找不到用于初始化传感器的脚本。
    您也可以将其发送给我吗?

    此致

    Andreas