This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544-EVM:仅对于 USB3.1,HPDIN 引脚是否需要连接到544_VCC?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647384/tusb544-tusb544-evm-in-the-case-of-usb3-1-only-does-hpdin-pin-need-to-connect-to-544_vcc

器件型号:TUSB544

大家好、

 我的客户正在通过 EVM 评估 TUSB544、他首先检查了仅 USB 3.1模式。

 但未出现输出信号。 但是、当 HPDIN 连接544_VCC 时、出现了 USB 3.1信号。

 我无法从 EVM 用户指南中找到 HPDIN 引脚需要连接 VCC。

仅评估 USB3.1时、是否需要修复 HPDIN Pn?

 EVM 设置如下。

英特尔测试装置板(SMA 至 Type-C)-> TUSB544-EVM ->英特尔测试装置板(Type-C 至 SMA)

英文          :H
交换    : L
SLP_SO :  H
DIR1       :L
DIR0       :  L
CTL1      :  L
CTL0      :  H
翻转       :  L

谢谢。

EN           H
交换     L
SLP_SO H
DIR1      L
DIR0      L
CTL1     L
CTL0     H

翻转      L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nariaki-San、

    配置似乎正确、请详细说明测试程序、以便我可以跟踪根本原因。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    信号发生器的输入信号为5Gbps 和800mVp-p、信号连接 A2和 A3。 B10和 B11由示波器进行监控。

    TUSB544-EVM 的电源直接由交流适配器提供。

    此致、

    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    请确认您的发电机位于 Type-C 插座侧、示波器位于插头侧。 此外、测量 CONFIG 引脚上的电压、HPDIN 不应对 USB 模式产生任何影响。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

     感谢您的回答。

     我还不清楚。

     我的理解是 TUSB544配置由 EVM 上的 SW1决定、设置为 EN = H、 SWaP = L、SLP_SO = H、DIR1 = L、DIR0 = L、CTL1 = L、CTL0 = H、 FLIP = L。这些引脚的设置值是否由 Type-C 插座侧改变?

    此致、

    Ogasaawra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara、

      图片不清楚、请描述每个连接器的哪个引脚连接了示波器和发生器、以及 EVM 教学侧的夹具的方向。 我需要这些信息才能提供适当的配置。

    此致、

    迭戈。