This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:HDMI 源格式

Guru**** 2594370 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647293/ds90ub929-q1evm-hdmi-source-format

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我的 CTM 设计 DS90UB926、以获取 FPD-link 信号。 他们希望获取 RGB888并将其传递给 DSP。 为了调试 DS90UB926、他们购买了一个 DS90UB929 EVB 来将 LVDS 源传递到 DS90UB926。

信号链是 HDMI->LVDS->LVDS->RGB888。

CTM 可以使用 ALP (软件)来配置 DS90UB929 EVB。

如果 CTM 使用929EVB 来生成测试信号、则其926可以获得正确的信号。 一切都好。

但是、如果通过 HDMI、关闭测试彭定康、926只能得到 HSYNC、Vsync、Pclk。 但所有数据都是0。

问题是什么? 它是由 HDMI 源引起的吗? 如果无法从 EDID 自动调整 HDMI 源、 应选择哪种720p 格式?

请提供帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    对于 hs/vs 时序、它是否正确?

    您能否检查 UB929的0x5a? HDMI 输入是否正确? 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x5a:值为0xdd (1101 1101 1101)

    请检查 LED 指示灯和配置

    HDMI 和 FPD 状态如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    hs/vs 时序看起来正确、如果分辨率不同、则会改变。

    0X5A 为11011101、表示检测到输入 HDMI。

    B.R.

    皮埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 HDMI 信号检测而言似乎是正确的。
    是否可以更改一台 PC 以尝试它? 根据我们的实验室测试、应该可以。 谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已更改 HDMI 源、但问题仍然存在!

    如果我们使用图形发生器、如下图所示、则 RGB 数据有效。

    那么、问题可能是由注册人员造成的、这是不对的? 或者 EVM 的配置 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据模式测试中、您已经使用了外部时序、并且 HS/VS 也在 UB926中有输出。 那么、在您的案例中、视频数据似乎不正确? 您能否捕获 UB926的 CMLOUTPUT 信号? 谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我使用模式测试时、视频数据是正确的、一切都正常、但是当我使用外部视频源(例如 PC)时、HS/VS/CLK 是正确的、但视频数据始终为0。我 稍后将检查 UB926的 CMLOUTPUT 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前,926可以获取数据,但图像会随着附加的视频而移动。

    由时钟未锁定引起的问题是什么?

    有什么建议吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../19b3116c83179debc0aa91b31c457c4f.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、它与锁有关。 您可以对其进行双重验证。
    在视频显示屏上,问题是同步。 处理器侧或显示面板侧的视频控制 IC 出现问题。 谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    另一个问题,如果 CTM 不需要音频数据、926是否可以在没有视频消隐的情况下仅输出视频?

    可以设置任何意图重定位器来执行此操作吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于新主题或问题、请创建单独/新的 E2E 帖子、以帮助您更快地获得响应。

    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃罗
    您可以检查 HDMI 源吗?
    对于 UB929、它可以支持来自 SRAM 的内部 EDID、默认为720p。 谢谢。

    此致、
    Steven