This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:我认为器件数据表第1页上的简化版原理图不正确。

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2552, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651216/tps2553d-i-think-that-the-simplified-schematic-on-page-1-of-the-device-datasheet-is-not-correct-about-power-pad

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2552DTPS2552TPS2553

 大家好、

 我们的一位客户在 TPS2552D/2553D 数据集中发现了一个错误点。 它是器件数据表第1页上的简化版原理图。 简化版原理图显示器件封装的电源板连接到 GND。 但器件封装类型仅为 SOT-23 (DBV)、 DBV 没有电源板。  我们认为、当 TPS2552D/53D 数据表由 TPS255X 数据表制成时、可以避免出现错误。

  更新 TPS2552D/53D 数据表时、您是否可以修改错误的点?

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai、
    感谢您查看我们的数据表,您能不能帮助您指出 TPS2552数据表中的哪个页面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    TPS2552数据表没问题。 问题出在 TPS2552D/53D 数据表的第1页。 我认为 SOT23没有电源板。
    www.ti.com/.../slvsdl7.pdf

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai、

    我们已经检查了 tps2553数据表,我认为您的困惑在于第4页“引脚功能” 。 在该表的底部 ,我们使用"-"表示这两个部件没有电源板。