This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:上电序列

Guru**** 2475010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652495/ds90ub947-q1-power-up-sequence

器件型号:DS90UB947-Q1

大家好、

数据表中没有有关上电顺序的说明。

我知道不  需要 VDDIO、VDD18和 VDD11启动序列。

 我的认可 是否正确?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    947数据表在电源建议部分中介绍了上电排序。 VDDIO/VDD18、后跟 VDD11、等待直到所有电源都稳定、然后激活 PDB。

    从 VDDIO/VDD18到 VDD11的建议延迟为200us 至1.5ms、从 OLDI PCLK 稳定到释放 PDB 的最小延迟为30ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的支持。
    我在数据表中阅读了电源相关建议部分、但我无法理解从 VDDIO/VDD18到 VDD11的建议延迟是200us 到1.5ms。
    请告诉我所编写的器件。

    VDDIO 和 VDD18是否有任何订单和建议延迟?


    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    VDDIO 和 VDD18都可以一起斜升、或 VDDIO 在 VDD18之后延迟至少200us。

    当前的 DS90UB947数据表没有上电排序的延迟值、但它将包含在数据表的下一次更新中。