This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:查找 DMT 封装的卷带信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650190/tcan1043-q1-looking-for-tape-and-reel-info-for-dmt-package

器件型号:TCAN1043-Q1

您好!

我们有一位客户在寻找此器件 DMT 封装的卷带调光片。 我在任何地方都找不到这个问题、有人能不能向正确的方向指出我们?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我应该能够在下周早些时候向您介绍这一点。 我们现在正在研究数据表、以便为器件的完整发布做好准备。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    我仍在为您跟踪此情况-抱歉、需要一些时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    这一个是否有任何更新? 我们的客户(TI 销售)正在变得很有准备。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    我理解、很抱歉、需要一段时间。 但是、我们仍在不断地访问我们的组装/封装站点以确认其 BOM。 我希望在接下来的几天内有答案。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    我终于为您提供了一些信息。 以下是以 mm 为单位的卷带尺寸:

    Ao = 3.20 +/- 0.05
    BO = 4.70 +/- 0.05
    KO = 1.15 +/- 0.10
    P1 = 8.00 +/- 0.10
    W = 12.00 +0.30/-0.10

    如果需要、"F"尺寸(链轮孔的中心线到槽的中心线)为5.50 +/- 0.05 mm。

    这是客户需要的、还是缺少任何其他东西?

    此致、
    最大