This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:哪些引脚会受到 VDDD 电源的影响?

Guru**** 2594030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652363/sn75dp130-which-pins-would-be-affected-by-vddd-power-supply

器件型号:SN75DP130

大家好、

请允许我们询问哪些引脚会受到 VDDD 引脚的影响?

关于数据表、我们知道它们会影响 IN0、IN1、IN2、IN3、OUT0、OUT1、OUT2、OUT3等主链路。

由于 VDDD 也被提供给低压内核,哪些其它引脚会受到 VDDD 的影响?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kawai

    该电压仅为主链路提供基准电压。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco - San、

    感谢您的回答。

    我知道 VDDD 只用于主链路(IN0、IN1、IN2、IN3、OUT0、OUT1、OUT2、OUT3)、不会影响其他引脚的性能。

    此致、
    Kawai