This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982的 nHardResetCount

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650404/tps65982-nhardresetcount-of-tps65982

器件型号:TPS65982

大家好、

当 TPS65982用作接收器时、您能告诉我"nHardResetCount"值吗?

换言之、TPS65982尝试发送多少个硬复位来判断源对 PD 通信无响应?
此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    在发送多个硬复位消息的所有情况下、TPS65982的"nHardResetCount"是2。 这也在 USB PD 规范中。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    感谢您的快速响应。 我很抱歉。 我们没有检查规格表的内容。

    很抱歉、还有三个问题。
    1. TPS65982中是否有任何寄存器可用于了解 HardResetCount (发生了多少次硬复位)?
    2.计数何时被清除?

    此致、
    高桥 Oawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    没有包含 HardResetCount 值的寄存器。 但是、您可以查看 PD 状态寄存器以查看"硬复位详细信息"字段。 这将向您指示发生硬复位的原因。
    2.只有当连接的设备未响应 tNoResponse (最大5.5s)内的硬复位 PD 消息时、HardResetCount 才会开始计数。 如果远端设备不响应第二个硬复位消息的 tNoResponse 内的硬复位。 PD 通信将停止、直至断开并重新连接。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eric - San、

    谢谢、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa