This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:过压保护不起作用#39;t

Guru**** 2590550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651749/tps2553-overvoltage-protection-doesn-t-work

器件型号:TPS2553
主题中讨论的其他器件:TPS25221

你(们)好。

我们在至少两个设计中使用了 TPS2553DRV、这两个设计已经过我的测试。  在器件启用时向输出引脚施加5.5V 电压不会导致器件关闭或将 FAULT#引脚拉至低电平。  相反、我可以很高兴地通过我们的电源树反馈过压。

我将使用从 EN 到3V3的跳线、然后在输出端施加5V5+的电压、在电路中测试这一点。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shareef、
    我想您要测试换向杆电压保护功能。 对于这些保护功能器件需要满足两个条件:1) Vout 高于 Vin 135mV (您可以使用示波器捕获);2) Vout > Vin (135mV)周期应长于4ms。 您未看到故障引脚拉低的问题是高于牵引条件未满足。 一个建议是使用一个大电阻并联输入电容器对输入电压进行放电,因为输出将在极短的时间(小于4ms)内升高输入电容器电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我完全了解反向电压保护的工作条件。  这就是我打开此 TT 的原因。  输入电压为5V、正如我的 TT 所建议的、我可以施加5.5V 电压、但保护功能不起作用。  我尝试使用6.5V 也是为了确保。

    我不理解您关于添加一个与输入电容器并联的额外电阻器的建议。  如果没有数据表中未详述的额外组件、保护电路是否应该正常工作?

    分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shareef、
    您已在输出端施加5.5V 电压,输入端为5V,因此输出电压高于输入电压0.5V,满足第一个条件(输出电压应高于输入电压135mV)。
    第二个条件是 Vout > Vin 时间周期应长于4ms。 我怀疑第二个条件没有满足,因此我建议您使用外部负载电阻器对 Vin 电压放电,确保时间长于4ms。
    Vout 将非常快地为 Vin 电压充电,当 VIN 充电时,电压将等于 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也许我不理解该功能。  我假设反向电压保护的设计目的是保护任何上游稳压器免受此故障情况的影响。  但是、您会说、除非您添加了一个负载电阻器来减慢输入电压的上升时间、否则该功能在正常工作条件下不起作用。  数据表中是否不应详细介绍此信息、是否应更新典型应用部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shareef、

    您的目标应用产品是什么,您是否必须具有此功能(反向电压保护)?
    数据表在输入端没有负载电阻器,因为这是一个旧产品,反向电压保护是针对特殊情况的(Vin 电容器很大,反向充电时间超过4ms)。 在一般应用中,此功能不是优化的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将其用作 USB 电源开关、希望防止终端用户做愚蠢的事情。 因此、广告上宣传的用于您的产品的特定功能不会。 在这种情况下、您还销售多少个产品? 我能否获得数据表过期或未描述启用标配功能所需的其他电路的所有电源开关和稳压器的列表? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我不确定您对并联电阻器的建议是否有效。 用例是输入电压为5V、并向输出施加更高的电压。 在本例中、电阻器如何对电容器放电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,这一问题是否有正式的解决办法?  输入端的 TVS 二极管是否合适而不是电阻器?

    您还提到过、这是一个旧器件、是否有等效的更新版本能够提供反向电压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shareef、

    添加电阻器不是官方解决方案(只需让您测试反向电压保护功能)。 在我们研究实际应用程序后、我们删除了较新版本的此功能。 重点是在反向电压情况下,VIN 电容器将在1~10uS 内充电(等于 Vout),在器件内部电路中很难处理此 uS 电平,因此我们在新器件中删除了此特性(Tps25221)。 通常,对于电源开关,此反向电压要求没有特殊要求。 我们已经在 tps25221中对此功能进行了一些折衷。