This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752D 和 TL16C752B 之间数据表中的差异

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648636/tl16c752d-differnece-in-datasheet-between-tl16c752d-and-tl16c752b

器件型号:TL16C752D

您好!

我发现 TL16C752D 和 TL16C752B 之间的数据表存在一些差异、如下所示。  您能告诉 我每一个问题中哪一个是正确的?

优先级4的 IIR[5:0]寄存器值描述如下1)到4)。
    1) 001000、请参见 TL16C752D 数据表第36页的表15。
    2) 2) 000000、见    TL16C752B 数据表第30页的表16。

       版本 D
      

        版本 B
       


    3) 3) 000000、见  TL16C752D 数据表第22页的表4。
    4) 4) 000000、见   TL16C752B 数据表第10页的表4。

    表4显示了 TL16C752B 中优先级4的类似 IIR 值、但 TL16C752D 显示了表4和表15之间的不同值。

2.以下各表下的注释彼此不同。
TL16C752B 数据表中的第29页:如果 THR 低于阈值,重新启用 IER [1]不会导致新的中断。


TL16C752D 数据表中的第35页:如果 THR 低于阈值,重新启用 IER [1]会导致新中断。


在 TL16C752B 的数据集中、地址010的寄存器名称是 TCE、位于 P.24的表8中、 但 P.31描述了 TCR。 哪一项是正确的?

TL16C752D 中 TCR 的寄存器地址为110。   如果 用户使用该寄存器、用户是否必须更改软件?

 

 

在 TC16C752D 中 、IRQ (A-B)在 P. 34中表11的 MCR 位3列中进行了说明、但 INT (A-B)是针对该位进行的。  我认为 IRQ (A-B)应该是 INT (A-B)、因为它应该是引脚名称。  我的理解是否正确?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taki-San、

    感谢您对问题进行了如此清晰的总结。 我们将对此进行研究、下周初再见。 很抱歉耽误你一些时间。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Max-San

    感谢你的答复。
    我将在下周等待您的回答。

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    我们仍在研究这一点、我将在得到您的答案后立即更新该主题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San

    感谢您花时间观看本演示。
    我将等待您的回答。

    感谢您的合作。
    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takigasaki-San、

    感谢您的持续耐心、我仍在进行这方面的工作。 我有一个答案:

    其中 IRQ (A-B)、应为 INT (A-B)。

    我将在获得更多答案后立即更新此主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    优先级4的 IIR[5:0]寄存器值描述如下1)到4)。

    正确的值是000000

    2.以下各表下的注释彼此不同。

    "如果 THR 低于阈值、则重新启用 IER[1]不会导致新中断"这是正确的版本、说明中应该说什么。


    在 TL16C752B 的数据集中、地址010的寄存器名称是 TCE、位于 P.24的表8中、但 P.31描述了 TCR。 哪一项是正确的?

    您能否验证您是否拥有最新的数据表? 在我查看的版本中、寄存器110在第24页和第31页上都正确地标记了 TCR。 我在任何地方都看不到 TCE、寄存器010被标记为完全不同的东西。

    我先前回答了问题4。

    此致、