This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:Rin 偏斜

Guru**** 2592210 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651424/ds90uh948-q1-skew-for-rin

器件型号:DS90UH948-Q1

您好!

我希望您确认 RIN0和 RIN1的偏斜要求。

一般而言、我们认为 RINx 的跟踪长度应相同。 但是,您能否确认哪个 误差范围应该可用?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将您的反馈发送给我吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的需要您对此提供反馈。

    请 将 您的状态发送给我吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuichi、

    很抱歉耽误你的时间。

    DS90UH948-Q1具有去偏斜功能、可在 FPD-Link III 通道之间实现多达4个像素的偏斜时钟。 在170MHz (最大像素时钟频率)下、即允许的偏斜为~23.5ns。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor-San、

    感谢你的答复。

    > DS90UH948-Q1 具有去偏斜功能,可在 FPD-Link III 通道之间实现多达4个像素的时钟偏斜。

    如果您知道,您能告诉我上面描述的是哪一个文档吗?

    (如果任何官方文件中未说明此信息、请告诉我。 至少我在数据表中找不到这一点。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuichi、

    目前,任何正式文件都没有说明这一情况。 我将记录此文档遗漏、以便将其包含在下一个数据表修订版中。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Davor-San:

    感谢你的答复。
    请保持此主题处于打开状态、直到您将此信息包含到数据表中。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Davor-San:

    让我确认一件事、以防万一。

    *“4像素时钟”是否正确?
    通常、每1mm 的板载延迟采用"ps"单位。
    因此、如果"us"单位作为延迟可用、则该器件具有太大的裕度。
    是否可以确认"单位"是否正确(以防万一)?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuichi、

    是的、4个像素时钟(这是几十纳秒)的允许偏差是正确的。 我知道 PCB 级可能的偏斜以皮秒为单位、但器件需要能够校正电缆对间的偏斜(可能达到几纳秒-仍有大量可用裕度)。

    此致、
    Davor