This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851-Q1:在800V 线路中使用栅极驱动器 DESAT 方法

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851-Q1, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651702/iso5851-q1-use-gate-driver-desat-method-in-800v-line

器件型号:ISO5851-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO5851

您好!

我想使用 ISO5851-Q1来控制800V 线路上的 IGBT、该线路上只有一个加热电阻。

如果是电阻的 CC、我希望使用 DESAT 函数来打开线路。

但我在数据表中找不到 DESAT 函数的尺寸、尤其是 DDESAT:这个在我的应用中是否具有800V 的反向电压?

提前感谢、

M. Nedelec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HV 二极管通常用于阻止向驱动器 IC 施加高压。 请参阅图 以了解更多信息。 让我们了解进一步的关切。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    我还担心栅极电阻器:在驱动器的分立式应用中(即 Finp 上无频率),如何选择 Rg? 通常为10欧姆(如数据表所示),但我们是否可以增大该值(如100欧姆以降低功耗)?

    提前感谢您、

    摩根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan、

    栅极电阻器的选择取决于您希望功率晶体管的开关速度。 如果您希望开关速度更快、电阻器值需要更小、反之亦然。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊您好、
    我知道,但在我没有开关频率(或者,假设,最大为1Hz)的情况下,如何校准栅极电阻器?

    谢谢、

    摩根
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan、

    您可以根据开关的切换速度来调整栅极电阻器的大小。 对于您的应用、我认为可以使用相对较小的栅极电阻器来实现更快的响应、因为热问题不是问题、因为开关频率如此低。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊您好、

    为了降低功耗、我更想输入更大的电阻(1kOhm)、这是否明智?

    我想知道我的 CAE 中是否建议在单极或双极模式下使用 ISO5851?

    摩根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morgan、

    功耗不是很高、因为频率太低。 有关更多详细信息、请参阅数据表10.2.2.9的部分。 单极和双极都应该适用于您的情况。 当使用单极电源时、建议使用米勒钳位功能。

    此致、