This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:打开 BIST

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652628/ds90ub954-q1-bist-turn-on

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB913A-Q1

大家好、

我的客户将913 - 954与两个摄像头配合使用。

他们按照我们的数据表尝试启用 BIST、但失败了。

我确认他们已经通过913中的模式生成检查了眼图。是否有专家可以帮助检查他们的脚本? 如果脚本正常、我们将检查其他事项。

非常感谢!!

Andrew

e2e.ti.com/.../run_5F00_bist_5F00_port0.doc

e2e.ti.com/.../run_5F00_bist_5F00_port1.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    关于 BIST、您可以根据 d/s 中的第64页通过硬件引脚设置或寄存器设置来使用它 请注意频率。 与913/933配对时的设置。

    BIST 时钟频率由 BIST_CTL 寄存器中的 BIST_CLOCK_SOURCE 域控制。 这个2位
    值将写入串行器寄存器0x14[2:1]。 值00将选择一个外部时钟。 非零
    值将启用串行器寄存器0x14中定义的频率的内部时钟。 请注意、当
    DS90UB954-Q1与 DS90UB933-Q1或 DS90UB913A-Q1配对使用、如果设置为11、则可能会产生频率
    这对于 DS90UB954-Q1的恢复速度太慢。 BIST_CLOCK_SOURCE 字段在开始时采样
    BIST。 启用 BIST 后更改此值不会更改操作。

    此致、
    Steven