This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:大约1秒后屏幕消失

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652635/ds90ub925q-q1-the-screen-goes-out-after-about-1-second

器件型号:DS90UB925Q-Q1

您好!

正在开发的芯片是 DS90UB925QSQ、我正在尝试将外部视频输入源插入具有 DS90UB926QSQ 的监视器中、SERDES 认为该监视器是对的。

硬件配置已完成,连接后,产品屏幕将正常显示,但有一种症状,即背光本身已关闭约1秒钟。
显示器分辨率为800x480,因此它似乎不是屏幕问题。 我不确定 UH925是否是当前选择的 UB925与另一种规格(尤其是 HDCP)之间的芯片规格差异。
如果你能帮助我完成上述工作,我将不胜感激。
我们连接了视频块电路、电流显示为 UB926。
谢谢、
终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、意味着您使用 UH925与 UB926链接? 当 UB925与 UB926配对时不会出现问题?

    此致、
    Steven