This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:PRBS 生成速率和时钟源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652089/ds250df410-prbs-generation-rate-and-clock-source

器件型号:DS250DF410

您好!

我开始使用 ds250df410EVM。

1、输出 PRBS 速率与输入时钟之比是多少?

2.我想以16Gbps 的速率生成 PRBS 信号。

 如何生成? 它 shold 得到什么输入时钟?  

谢谢,

消除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Elelech、

    很抱歉耽误您对这篇帖子的回复、感谢您的耐心。 我们仍在努力赶上假日季后的回应。 我们将在本周结束前就此再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如果为输入信号使用1010时钟模式、则频率可除以1、2、4、8或16倍的全速率频率
    2. DS250DF410在重定时模式下不支持16Gbps 速率。 支持的数据速率范围为20.6Gbps 至25.8Gbps 全速率以及该范围的2分频和4分频子速率

    Rodrigo Natal

    HSCC 应用工程师