This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:显示端口 AUX 通道

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651978/tps65982-display-port-aux-channel

器件型号:TPS65982

大家好、我将在显示端口应用中使用 TPS65982。 对于辅助通道、我想知道是否需要任何外部组件来偏置差分对。 我包含的 DP AUX 通道

源。 具体而言、是 TPS 65982中包含的100k Ω 上拉/下拉电阻。 它们是如何调用的。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    TPS65982内部应配备辅助通道电阻器。 但是、我建议为两条辅助线路上的上拉和下拉提供"不安装"电阻器选项。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否说明一下如何在 TI 器件中启用这些上拉电阻器。 我有点担心、您建议在 AUX_P 和 AUX_N 线路上使用外部上拉/下拉电阻器。 这表明 TPS 控制器在如何配置这些电阻器方面可能存在问题?

    我假设在 DP 交替模式下配置 TPS65982后、AUX_CH_P 和 AUX_CH_N 上的上拉/下拉电阻会自动设置。

    AUX_CH_P 应是一个100k 下拉至 GND、AUX_CH_N 应 是一个100k 上拉至3V3。  我认为数据表中的这个电阻器是 RPU100。

    问:是否有任何寄存器可用于配置这些上拉/下拉电阻器是否设置正确、或者是否覆盖 这些值、以便我可以检查上拉/下拉状态?

    当我们测量 AUX_P/AUX_N (SBU1/2)上的电压时、我们会看到不正确的电压。 在 TPS 控制器中、上拉/下拉电阻似乎设置不正确。

    我附加了我正在使用的项目文件。

    此致、

    家伙

    e2e.ti.com/.../DP_5F00_0919_5F00_2017g.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我只建议不要安装电阻器、因为我们在 TPS65982EVM 上安装了这些电阻器。 但是、我们从未需要放置任何电阻器、因此如果没有这些电阻器、您就可以安全地使用它们。 当您在 TPS65982上进入 DisplayPort 模式时、AUX_CH_P 和 AUX_CH_N 上拉/下拉电阻器会自动设置。
    我们没有一个寄存器来指示这些通道上的上拉/下拉电阻器的状态。
    您是否在进入 DisplayPort 模式时遇到问题?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    进入显示端口模式时没有问题、但 AUX_P 和 AUX_N 上的直流偏置点似乎不正确。

    您能否澄清一下 TPS65982在 AUX_P/AUX_N IO 和 SBU1/SBU2 IO 之间执行的操作。 我的理解是、它只需为 AUX_P 应用一个100k 下拉电阻器、为  AUX_N 应用一个100k 上拉电阻器至3.3V

    在处理电缆交换时、此电路中是否还有多路复用器? 正确配置此上拉/下拉电阻器是否需要任何其他控制或设置?

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    TPS65982还在 Aux/SBU 线路上包含一个多路复用器、用于处理电缆翻转。 TPS65982将在内部设置上拉/下拉电阻。 请注意、偏置电平和电阻值将难以测量、因为所连接的器件在 AUX/SBU 线路上具有相反的上拉/下拉电阻。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    了解 SBU 线路以及该线路上的所有相关上拉/下拉电阻。 但是、在我看来、AUX_P 线路被一个100K 上拉电阻器上拉。 我们在 AUX_P 引脚上测量2.4V 电压、获取该电压的唯一方法是将100k 内部电阻器上拉至3.3V。 TPS 中的什么设置会导致该电压被上拉到3V3?

    此致、
    家伙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您如何测量此值? 请记住、在进入 DisplayPort 模式之前、不会应用上拉/下拉。 如果您事先测量线路、您可能不会看到它被下拉。 当您处于 DisplayPort 模式时、由 TPS65982下拉的辅助线路将由您所连接的器件上拉。 在本例中、我可以看到您测量2.4V 的原因。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们将在配置器件后进行测量。 如果您查看 DP Alt 规格、则 AUX_P 应小于400mV、并且当偏置时 AUX_N 应大于2.4V。 我们将测量 AUX_P 为2.4V、AUX_N 为400mV。 因此、在 TPS 中、上拉/下拉电阻看起来是反向的。 这就是为什么我要问哪些配置寄存器会影响这个上拉/下拉电阻。

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    仅当器件通过 PD 通信进入 DisplayPort 模式时、才会启用 Aux 上拉/下拉。 在将 DisplayPort 器件连接到 Type-C 端口之前测量此电压不会产生正确的结果。 没有用于调节上拉/下拉值的寄存器、这是由 TPS65982自动完成的。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    它是在发生 PD 通信且主通道正在传输数据后测量的。

    此致、
    家伙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能向我强调一下 DP 规格中的辅助线路需要是您提到的电压吗? 读取 DP 规格时、我发现 AUX 电压可能在-0.35V 至3.95V 之间变化。 我在这里缺少什么吗?

    谢谢、

    Eric