This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:是否支持 BC1.2 DCP? 如何实施?

Guru**** 2974260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2513A, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652671/tps254900-q1-is-it-support-bc1-2-dcp-how-to-implement-it

器件型号:TPS254900-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549、 TPS2513A、 TPS2514A

您好!

数据表中没有明确显示 DCP 支持、是否有人可以帮助回答此问题?

同时、如果无法支持 DCP、我能否简单地将 USB 开关连接在 D+和 D-之间连接100欧姆、以模拟 DCP 协议、如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户,感谢您关注德州仪器的解决方案。 由于圣诞节/新年假期、我们的响应时间可能比平时长。 请放心、我们已收到您的问题、并希望尽快解决。 如果这确实是紧急情况、我们建议您通过当地支持和/或采购渠道进行工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    TPS254900不支持 DCP 模式、您可以使用 TPS2549。
    如果您需要 Apple 充电协议和 Samsung 1.2V 充电协议、则需要专业 IC。
    如果您需要数据通信和电源充电、则可以选择 TPS2549。
    如果您只想为手机充电、不需要与主机控制器进行数据通信、则可以选择 TPS2513A 或 TPS2514A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    谢谢、我将试用 TPS2549!