请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS254900-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS2549、 TPS2513A、 TPS2514A
您好!
数据表中没有明确显示 DCP 支持、是否有人可以帮助回答此问题?
同时、如果无法支持 DCP、我能否简单地将 USB 开关连接在 D+和 D-之间连接100欧姆、以模拟 DCP 协议、如下图所示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.