This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:设计同轴电缆供电滤波器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652236/ds90ub913a-q1-designing-the-power-over-coax-filter

器件型号:DS90UB913A-Q1

关于应用手册 SNLA224《在 DS90UB913A 设计中发送同轴电缆供电》,如何选择与电感器并联的电阻器值。

当我们在设计中转向更高的速度(更高的时钟速率)时、我们可能会遇到数据丢失、并且我们怀疑电感器-电阻器组合值。

请帮助我们选择组件的价值。

任何设计参考/注释都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    参考应用手册 SNLA224图6、我们当前建议为 R6和 R8使用2k Ω 1%电阻器。 C4和 C6的10uF 电容器。 用于 L3的1K Ω@100MHz FB。


    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    您能告诉我们如何选择这些电感器和电阻器值吗?

    在调试较高频率问题下的数据丢失时会更有帮助。

    谢谢、

    UMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    应用手册 SNLA224“在 DS90UB913A 设计中发送同轴电缆供电”详细介绍了如何选择某些组件。
    较高频率下的数据丢失可能与系统级实现有关。 进一步的讨论已离线进行。

    蔡夏利