This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS885:开路故障检测

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS885, TIC12400, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649657/sn65hvs885-open-wire-fault-detection

器件型号:SN65HVS885
主题中讨论的其他器件: TIC12400ISO1212

如果 SN65HVS885内置开路故障检测功能、那么它将是我的应用的理想解决方案。

您能建议另一个具有该功能的器件吗?

或者有什么关于如何将其用于24V 数字输入的建议?

谢谢、

JayantD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayant、

    您对 TIC12400有何看法? 您认为该设备更接近满足您的需求吗?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    TIC12400是合适的。
    但是无法获取样片... 可以帮帮你吗?
    我已通过经销商订购、但他们有交货时间。

    谢谢、此致、
    Jayant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant、

    您可以通过 TI.com 申请样片。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    这就是我得到的 原因未知。

    谢谢、

    Jayant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayant、

    我与 Adam 讨论了您的要求。 在评估 TIC12400时、另一个选项可能是我们用于24V 数字输入的新器件- ISO1212。 我们将使用该器件测试断线检测应用电路。 如果您可以通过 anantkamath@ti.com 电子邮件向我发送电子邮件、我可以通过电子邮件共享该电路的信息。

    Rgds、
    ANANT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anant、您好!

    感谢您提供信息。

    在我的应用中、我需要监控32个无电势联系人。 断线检测是绝对必须的。 ISO12400似乎是满足此要求的完美解决方案。

    但是、在快速查看 ISO1212数据表后、它对于仅需要4个数字输入的另一个项目可能非常有用。 我已向您发送了一封电子邮件、以了解更多详细信息。

    此致、
    Jayant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    删除购物车中的所有内容后、可以订购样片。

    谢谢、
    Jayant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    我是否需要在 TIC12400输入上使用瞬态抑制器?
    我的应用在嘈杂的工业环境中、工作电压为24V 而不是数据表应用中提到的12V 汽车。

    谢谢、
    Jayant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant、您好!

    它取决于瞬态。  如果瞬态超过数据表中的绝对最大值额定值、则需要瞬态抑制。

    此致、

    Andrew