This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:THVD1450或 THVD1410可用性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647046/thvd1410-thvd1450-or-thvd1410-availability

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件: THVD1450

尊敬的先生/女士:

我的客户需要一个可支持多达256个节点的 RS485收发器。 THVD1450或 THVD1410似乎能够支持这一要求、但状态仍处于预发布状态。 我能否知道这两个器件何时投入生产? 我需要确认建议结束使用哪种器件。

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poh Kok Keng、您好!

    这些器件应于2018年1月激活。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    THVD1450似乎已进入预量产阶段并可进行订购。 我是否知道该器件何时正式投入大规模生产?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong Tay、

    THVD1450的生产版本与我们原来的预期略有延迟、目前计划于3月/4月发布。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 我是否知道3月/4月的生产计划、包括 SON (DRB)封装版本?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我们还没有确定日期。 我希望我们在本月底之前更清楚地了解发布时间表。

    最大