This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:负载电容

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652459/ts3usb3000-load-capacitance

器件型号:TS3USB3000

尊敬的团队:

我对电路设计中的负载电容有一些疑问、请您与内部人员核实、以澄清我的疑问。

  1. 如下图所示、D +/ D-信号线路也应具有负载电容。

您能否在以下四种模式下为我们提供负载电容(CLD+/-、CLUSB+/-和 CLMHL+/-)的击穿值?

 

2.您能告诉我您是如何在上面的参数表中获得这些电容值的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

      TS3USB3000负载电容在 USB/MHL 侧进行了特性描述、如下图所示。

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    因为客户向我展示了竞争对手的解决方案。 它们在 USB/MHL 和 D+/-上具有负载电容。
    所以他们想知道我们是否在 D+/-上也有这个参数。

    有关参数表的另一个问题是、比较 MHL 侧的开关开/关、Con = 1.6pF 大于 Coff = 1.4pF。
    但为什么结果与 USB 端相反? 在 USB 端、Con = 1.4pF 小于 C off = 1.6pF。
    您能帮助澄清一下吗?

    谢谢你。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在相应的引脚上测量每个 Con 和 Coff。

    通常 Con 高于 Coff、因为它们会产生更大的寄生、但并非总是如此。 我们需要返回并检查为什么 USB 侧电流更高。