This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:复位要求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651726/tusb4020bi-reset-requirements

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我对 TUSB4020BI GRSTz 输入规格有几个问题。 时序技术规格是、在 GRSTz 置为无效之前、VDD (+1.1V)和 VDD33 (+3.3V)必须在3ms 内保持稳定。

 

问题1:即使 GRSTz 引脚随后在上电后置为有效并置为无效、也必须满足该时序规格? 如果在加电时不符合规格、会发生什么情况? 我们拥有处理器对此复位引脚的控制、如果需要、我们可以为其提供复位脉冲。 或者、如果不满足上电复位时序、集线器是否会进入危险状态(闩锁等)?

 

该技术规格规定、在2个电源电压稳定后、GRSTz 必须保持低电平3ms。 对这一点的严格解释是:

  • 对于电源电压,“稳定”意味着每个电源都达到其最终电平,而不仅仅是接近该电平的某个电平。还是达到最终值的90%?
  • GRSTz 必须在3ms 窗口内处于或低于其 VIL 规格+其最小迟滞规格。 VIL 为0.8V、但输入迟滞没有最小规格、因此我必须假设它为0。 因此、在两个电压都稳定后的3ms 内、GRSTz 不得超过0.8V。

问题2:这是正确的吗? 或者、该规范是否真的规定 GRSTz 在两个电压稳定至少3ms 之前不得超过 VIH?

 

作为参考、下面是示波器捕获(稳定至 GRSTz=0.8V 和 GRSTz=2.0V 的电压)。 在这种情况下、集线器功能正常、但为了严格解释规范(0.8V)、在电源电压稳定后、复位仅为低电平0.44ms。

 

通道1:VDD33

通道2:VDD

CH 3:GRSTz

谢谢、

Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、您好!

    如果您的处理器在"加电后"至少3ms 内置位 GRSTz、您应该不会遇到任何问题。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    您能描述一下、如果不满足上电顺序、集线器会发生什么情况吗? 它是否进入可通过简单复位脉冲恢复的状态、或者是否进入危险状态(闩锁等)?

    我在 GRSTz 上添加了 RC 延迟。 需要630us 才能达到0.8V、需要3.69ms 才能达到2V。 根据数据表中的 VIH 限值、这应该是可以的。 您能否确认集线器是否可以接受以下内容?

    谢谢、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、您好!

    当加电序列不满足时、器件可能会错误运行;尽管这对器件没有风险。 应通过将复位端子置为有效超过3ms 来随时恢复正常的器件功能。

    我认为您的上电序列正常、因此器件应该能够正常可靠地工作。

    此致、
    豪尔赫