This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:优化粘贴掩码

Guru**** 2904490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652971/pcf8574-optimize-the-paste-mask

部件号:PCF8574

大家好、团队、

希望您能好好享受假期。 请参阅以下客户问题

我们希望优化的粘贴掩码:PCF8574RGTR (VQFN 封装)
数据表中指出:"按封装面积划分的印刷焊料覆盖率为84%"
专门针对外露芯片垫的问题:
这是否是预组装的建议粘贴掩码覆盖范围?
如果是、允许的空隙区域柱装配是什么?
这是否符合 IPC 规范?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    不幸的是、这不是我熟悉的问题、我团队中的大多数高级成员都在度假。

    我希望他们将在星期二返回、以便我能在那天的某个时间为您提供答案。

    很抱歉耽误你的时间、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    我在这件事上找不到太多东西、但我发现了以下情况:

    "这是建议的预组装焊膏掩膜覆盖范围吗?"

    -这是 TI 推荐的覆盖范围。

    "这是否符合 IPC 规范?"

    我只能访问 IPC-7525a 标准(似乎有一个后面的版本用字母 b 表示)、这似乎表明焊锡膏的最小和最大面积为暴露焊盘的50%至80%。 因此、我建议客户使用80%的数字、因为它与我们推荐的数字更接近、也符合标准。

    "允许的空隙区域装配后是什么?"

    我无法在上面找到任何东西、但在焊盘的部分未完全覆盖焊料的情况下、我们的器件仍可正常工作。 这将影响器件的热耗散。

    谢谢、

    -Bobby