This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:通过转接驱动器环回通过第3代 PCI 快速培训。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652605/ds80pci402-getting-past-gen-3-pci-express-training-via-redriver-loopback

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件:DS125BR401A

我想将 PCIe 第3代(8 Gb/s)连接到不支持链路训练的器件。 设计思路是使用 DS80PCI402"环回"功能将根复合体 RX 环回至 TX、并将端点 RX 环回至 TX。 这种"可能"会诱骗根复合体/端点完成 training....essentially 链接培训。 然后、在链路训练后、切换到非环回模式以执行第3代传输(我可能需要调整 RX 均衡和 TX 去加重位)。 您认为这会起作用吗? 我注意到 DS125BR401A (速度更高)没有回路功能。 我认为 DS80PCI402只是具有回路功能的器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我认为这不会起作用,但我没有尝试过。  我认为 这种"回送"可能会产生一定程度的合规性模式、但它不可能 产生 主动链。  

    Lee