This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422问题寄存器0x2F

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650451/tusb422-tusb422-issue-reg-0x2f

器件型号:TUSB422

如何设置接收模式?  当我尚未 设置 reg.0x2F 时、 TUSB422 将 收到任何 SOP、硬复位消息。  当我置位时、VBUS 变为不稳定状态、直到 DFP 不发送任何消息。   寄存器0x2F 和其他相关寄存器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已指派支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 检测使能(0x2F) 可以启用 USB PD SOP*和硬复位接收。 它只应在您具有稳定的 Type-C 连接后(CC 去抖已完成且 VBUS 稳定)进行设置、并且应在断开连接时写入0。  典型应用仅需启用 SOP 和硬重置。

     

     如果您使用 TI 的参考软件并将其移植到您的 MCU,可能会更容易。 您可以在此处申请: www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC 状态警报之后、您应该对 CC 状态寄存器进行去抖、以确保在100-200ms 内按照 Type-C 规范正确终止。  然后、如果您是接收设备、则应启用 VBUS 存在检测。  在 VBUS 存在电源状态警报后、您可以启用 PD 通信并启动 PD 状态机代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我在请求两次后没有收到 TUSB422示例代码、您是否要向  我发送有关采用 DFP/UFP 模式的 TUSB422设置的示例代码: supports@zfutech.com? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我翻转 USB Type-C 线以插入插座、TUSB422无法检查 SOP 封装。 需要设置什么寄存器? Tks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、需要根据 Type-C 规范、根据用于 USB-PD 通信的 CC 引脚对寄存器0x19中的插头极性进行编程。  我正在检查您的软件申请、但审批者本周正在休假。