This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 寄存器配置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653037/dp83822i-dp83822i-register-configuration

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户正在其新项目中使用我们的 DP83822、他们正在开发用于配置 DP83822寄存器的软件。 DP83822和处理器之间的接口是 RMII、它们使用 RJ45连接器。

他们实现了通信功能、但 DP83822存在一个奇怪的现象。 当他们使用计算机应用"ping"命令时、成功。 但是、当他们使用另一台具有不同品牌的计算机时、"ping"命令失败。 我想知道这个问题是否与寄存器配置有关。 您对此问题有什么意见吗?

顺便说一下、您是否有用于配置寄存器的源代码? 如果您有、请将其发送至、以便我可以与客户分享并让他们检查其配置。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是一种新情况。 当客户调试 DP83822时、他们发现链接有时会失败。 检查代码后、他们发现链接失败与用于读取寄存器的句子相关。 当它们删除这句话而不读取任何寄存器时、链接会很长时间工作正常。 但是、当他们添加这句话来读取某些寄存器、而不管他们读取哪个寄存器、链接都无法保持稳定、有时会失败。 您对此问题有什么意见吗? 谢谢你。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    真有意思。 您是否有可以共享的 phy 原理图? 以及 Phy 的布局?

    此致、