This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S716-Q1:用于 USB DCP 充电端口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S716-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652570/tpd3s716-q1-for-usb-dcp-charging-port

器件型号:TPD3S716-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPD3S716-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 TPS3S716-Q1用于 USB DCP 充电端口。 请参阅下图。

——这种用法是否有问题?
- Vbus_sys 和 Vin 之间是否有任何序列要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户,感谢您关注德州仪器的解决方案。  由于圣诞节/新年假期、我们的响应时间可能比平时长。  请放心、我们已收到您的问题、并希望尽快解决。  如果这确实是紧急情况、我们建议您通过当地支持和/或采购渠道进行工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    我已经查看了您绘制的图、我没有看到任何配置问题。

    Vin 和 Vbus_sys 之间没有排序要求。

    如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。