This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:DS25BR120

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651906/ds25br120-ds25br120

器件型号:DS25BR120
主题中讨论的其他器件: DS25BR110

大家好、

我需要具有不同增益模式的 IBIS 文件。 在 网页中提供一个 IBIS 文件。

对于 PE (增益)选择、我需要使用不同的增益选项进行仿真。

我的数据速率为1Gbps、布线长度为30英寸。

Regrds、

Prasath.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DS25BR120:

    遗憾的是、此器件没有 IBIS-AMI 模型可用。 但是、您可以将预加重量添加到  

    通常、我们建议使用最少的预加重来实现无误差运行。 查看用例中的奈奎斯特工作频率(500MHz)和 FR4布线、预期的插入损耗约为-4dB、在奈 q = 1.56GHz 时、这将变为约-9.3dB

    因此、PE[1:0]=(0、1)或 PE[1:0]=(1、0)的预加重级别应该足够了。 请注意、通常假设 DS25BR120之后的端点也具有自己的 EQ 功能。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢更新。、这是接收器端也需要预加重信号后的 Rx 端所需的 EQ。请确认。

    请参阅下图了解我们的架构。 我们在电路板中使用了 EQ 和 Pre。 但不在连接器侧。

    请提供您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasath、

    DS25BR120可以驱动30英寸迹线、只在输出端进行去加重。  SFP 连接器不需要均衡。

    DS25BR110能够以1Gbps 的速率接收30"的迹线。

    此致、

    Lee