This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65990:TPS65981:如果我完全按照数据表中的布局示例进行操作、是否需要在4层电路板上安装散热器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652969/tps65990-tps65981-would-it-need-a-heatsink-on-a-4-layer-board-if-i-followed-the-layout-examples-from-the-datasheet-exactly

器件型号:TPS65990
主题中讨论的其他器件: TPS65981

我和我可能缺少相关信息、但我想知道该器件的最大功率耗散、我计划严格遵循数据表中的示例布局、但这并不表示布局是否适合整个电流范围 (20V/5A、或者如果我遵循该布局、我会获得什么样的热性能。

我将使用4-8层的薄板、我想知道对于该器件、我将会产生何种损耗以及它将产生的最大热量

此外、有人是否有关于何时完成 TPS5990数据表的任何信息? 我想在产品中使用它、但数据表尚未完成

祝你一切顺利

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户,感谢您关注德州仪器的解决方案。 由于圣诞节/新年假期、我们的响应时间可能比平时长。 请放心、我们已收到您的问题、并希望尽快解决。 如果这确实是紧急情况、我们建议您通过当地支持和/或采购渠道进行工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    欢迎使用 E2E! 您尝试使用 TPS65981和 TPS65990构建的应用是什么?

    我们计划于2018年4月左右发布 TPS65990完整数据表(此日期可能会有变化)。 就器件的功耗而言、与流经电源路径(内部和外部)的电流相比、静态电流可以忽略不计。 我建议现在使用 TPS65981数据表布局部分作为指南。

    为了确定布线的宽度、我们通常建议使用布线宽度计算器、该计算器可在 以下位置找到:http://www.4pcb.com/trace-width-calculator.html 

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"。  我希望这对您使用我们的器件进行设计有所帮助和感谢:-)