This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD52:保护问题

Guru**** 2878380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652639/sn65hvd52-question-for-protection

器件型号:SN65HVD52

大家好、

您能否查看以下电路原理图、该电路目前已出现 SN65HVD52问题?

是否有任何保护器件的建议?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    该原理图看起来正常。

    您是否能够确定哪个终端损坏? 我看到差分输入和输出上有 TVS 二极管的配置-出现问题时是否组装了这些元件? 如果是、TVS 的器件型号是多少? 运行时、该系统是否会承受任何应力、例如对高压线路短路或大型瞬态过压条件(例如静电放电)?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢你的建议。 将会检查它。

    谢谢、
    Sam Lee