This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:数据路径 RAM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652650/tusb9261-data-path-ram

器件型号:TUSB9261

尊敬的团队:

我的客户和我看到简化块中有一个数据路径 ram 80kB。

您能否告诉我们此数据路径 RAM 的用途?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    USB 内核需要用于 DMA 描述符和端点缓冲器(USB 3.0)的存储器。 数据路径 RAM 是 AHCI 和 MCU 的共享资源。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    感谢你的答复。
    据我所知、TUSB9261将固件从外部 EEPROM 加载到 RAM64kB。
    因此、我的客户不会使用数据路径 RAM、对吗?

    此致、
    Jim