This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何设置奇偶校验错误阈值

Guru**** 2590050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652521/ds90ub954-q1-how-to-set-the-parity-error-threshould

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

您能否告诉我奇偶校验错误阈值的正确设置。

如果 我们要在 仅检测 到一个奇偶校验错误时将 RX_PORT_STS1.parity 位 ERR 设置为1、是否应 将 PAR_ERR_THOLD 设置为0或1?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    您应将阈值设置为1。

    请参阅954数据表中的表7.6.6和7.6.7说明:"对于每个端口、如果 FPD-Link III 接收器检测到多个奇偶校验错误大于或等于 PAR_ERR_THOLD[15:0]中的总值、则会在 RX_PORT_STS1寄存器中设置奇偶校验错误标志。"

    此致、
    佐伊