This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:VCC/VDD 斜升加电要求

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652629/sn65dp159-vcc-vdd-ramp-power-up-requirements

器件型号:SN65DP159

TD1 (第26页)的单位是否不正确?  它应该是 ms、而不是我们?  电源轨之间似乎有200us 的稳定时间与每个电源轨上有100ms 的斜坡时间(VDD_RAMP 和 VCC_RAMP 规格)不对应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    数据表中的时序值是正确的。 只要 OE 在电源轨斜升和稳定时保持低电平、就可以忽略 TD1计时条件。 SN65DP159使用连接到电源轨的内部上拉电阻器、如果一个电源轨在另一个电源轨之前稳定、OE 未保持低电平、则器件可能配置不正确。

    此致、
    JMMN