This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221引脚交换正常

Guru**** 2916020 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652244/ts3usb221a-ts3usb221-pin-swap-ok

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

大家好、  

我正在 使用 TS3USB221进行布局、如果我可以交换两个输入和输出上的 D+和 D-引脚、生活将变得更加轻松。 在执行该操作时、部件是否有任何原因不能正常工作?

谢谢、

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Borge、

    TS3USB221是一款无源开关、因此只要您在主机和器件之间保持正确的连接(如您所述)、就可以交换引脚。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Diego!

    最棒的
    Børge μ A