This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:极性、钳位、短路

Guru**** 2784635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647483/tpd1e05u06-polarity-clamp-short

器件型号:TPD1E05U06

您好~

TPD1E05U06是否具有极性?

客户使用了此器件、但部分电路电平被钳位至0.8V (0V - 0.8V 逻辑电平)。 当移除该线路上的二极管时、线路正常、最高可达3.3V 电平。(0 - 3.3V 电平)

我想知道它是否具有极性、例如引脚1应该连接到信号、引脚2应该是 GND、或者、等等。。。。

以及如何测试它是否正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin-Suk、

    TPD1E05U06是一款单向二极管、这意味着引脚1必须连接到 I/O、引脚2必须接地。 如果您以另一种方式连接它、二极管将在正向电压~0.7-0.8V 时击穿、这正是您看到的结果。  

    您可以使用 DMM 非常轻松地检查极性。 我在下面附上了一个链接、其中提供了有关该做什么的逐步说明。  

    .www.allaboutcircuits.com/.../

    如果您有任何疑问、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~熊。

    感谢您的反馈。 TI 样片和 EVM 器件看起来有问题。

    客户告知在 SMD 之后 TPD1E05U06不工作、极性看起来相反。

    当我再次订购样片时、样片工作正常、但当我在 EVM 上进行测试时、EVM 也显示了错误的方向。

    我将联系 BU 获取一些答案。

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错,没问题! 如果没有其他问题、请继续并将其标记为已解决!