This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:为什么 SGMII 模式4的自举电阻与其他模式不同?

Guru**** 2779065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651877/dp83867is-why-the-strap-resistance-for-sgmii-mode-4-is-different-from-other-mode

器件型号:DP83867IS

您好!

对于 SGMII 模式4自举电阻、如数据表所示、Rhi=4K、Rlo=10k。 考虑到内部9k 下拉电阻、引脚电压将为0.54VDDIO、超出目标电压范围。 为什么?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    SGMII 自举设置为为差分信令提供可用的直流电平、并且仍然达到模式4的阈值。 SGMII 模式下的 SGMII 引脚阈值与列出的表不同。

    请遵循 DS 中所示的推荐自举电阻器组合。

    此致、