This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:以不同的分辨率驱动两个显示面板

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652260/sn65dsi85-q1-drive-two-display-panel-with-different-resolution

器件型号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

大家好、

我们的项目具有4个显示面板、但 SOC 仅具有3个视频管线、因此客户正在考虑使用 SN65DSI85-Q1扩展面板。

还需要了解的是、可以使用 SN65DSI85以不同的分辨率驱动两个不同的显示面板。 方框图如下所示。  

谢谢。

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-Zhang、

    为了支持此应用、DSI85需要配置为两个单链路 LVDS 的双 DSI 输入(两个数据流)。 因此、您的 SoC 应具有两个 MIPI DSI 接口。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel & Charles

    我们的 SOC 支持两个 MIPI DSI 接口、但仅共享 单个流水线。 那么、它能否 通过 DISI85实现不同的 LVDS 输出图像分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于此应用、处理器需要能够通过双 DSI 通道输出两个不同的流。
    此致