This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:USB 三端口的电路变更点

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652429/tusb2036-circuit-change-point-of-three-port-use-of-usb

器件型号:TUSB2036

你好。

这是以下员额的延续。
e2e.ti.com/.../2344136

我在一个原型上尝试过它。
我将 NP3引脚设置为低电平并将其设置为使用3个端口、所有3个端口都不工作。

在实验中、我将 NP3引脚设置为高电平并将其设置为使用2个端口、2个端口工作正常。

我连接一个电路。

请告诉我错误的器件。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、DIE-K、  

    OVRCUR 端子没有内部上拉连接。 请使用 10kOhm 电阻器将 OVRCUR 端子连接到 Vcc。  

    此致